This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:CDCE913 的 I2C 引脚上有 ESD 保护钳位二极管?

Guru**** 2951500 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1542695/cdce913-cdce913-have-esd-protection-clamp-diodes-on-its-i2c-pins

部件号:CDCE913


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:
我有关于 CDCE913 器件的以下技术问题:

CDCE913 的 I2C 引脚上是否有 ESD 保护钳位二极管?

2.如果问题 1 的答案是“是“、我知道当 I2C 主器件侧上拉至 3.3V 时、电流将流入 CDCE913 的 I2C 引脚。
该电流是否会导致 I2C 通信出现任何问题?

3.如果问题 2 的答案也是“是“、那么流入 I2C 引脚的电流有多大会导致通信问题?

提前感谢您的支持。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我们花一天时间与我们的后端团队交流。

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CDCE913 上的所有引脚都具有 ESD 二极管或失效防护 ESD 结构。

    对于失效防护结构、不需要担心。 对于二极管、 当通过电阻上拉将引脚拉高至 3.3V 时、将会有一些电流从 3.3V ->上拉电阻->引脚-> ESD 二极管-> 2.5V 电源[电流值~(3.3V-2.5V-0.7)/R_pullup、将在几百 uA 的范围内]。 因此、引脚电压不会变为 3.3V、而是一些较低的电压(~3.2V 范围)。

    这不应导致任何 I2C 通信错误。 当引脚被拉至低电平时、二极管也处于关断状态、因此在这种情况下也不会出现问题。

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的、克里斯·桑、


    感谢您的持续支持。
    我现在了解了 ESD 结构。

    我有两个问题:

    1。电流=(3.3V - 2.5V - 0.7V)/R_pullup
    2.5V 值是否指的是 VDD 电源电压最大值= 2.5V?

    2.如果 CDCE913 的 VDD 输入为 1.8V
    然后、公式变为:
    电流=(3.3V - 1.8V - 0.7V)/R_pullup
    使用 2.2kΩ 上拉电阻器时、电流为:
    (3.3V - 1.8V - 0.7V)/ 2.2kΩ= 150µA

    >这不应导致任何 I2C 通信错误。
    您提到:

    但在另一个线程中、我被告知当前规格是±10µA。
    100–150µA 的电流是否会被视为问题?

    参考资料:
    (+) CDCE913:CDCE913 I2C 引脚的输入电压 — 时钟和时序论坛-时钟和时序 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     100–150µA 电流不会成为问题、因为大部分电流流向 ESD 二极管、因此实际器件看到的电流小于 10uA。 也就是说、为了确保 I2C 通信、仍需要正确的上拉电阻器来确保器件看到适当的电流(例如 9uA 与 12uA)。  

    此致、

    CRIS