主题中讨论的其他器件: LMK5B33414
工具/软件:
您好:
我正在尝试设计以下内容:
输入:
- RefIN0 =来自 GPS 接收器的“脏“1PPS
- REFIN1 =无
- OCXO = 100MHz 纪律的 OCXO
必须进行相位对齐的输出(每个输出 2 个:1 个 LVDS、1 个 LVPECL/HSDS 800mV 1V):
- 1PPS(如果可能,来自 PPS 输入的 ZDM)
- 10MHz
- 100MHz
- 1GHz
其他输出:
- 可配置的时钟速率、假设它目前是 156.25MHz、它可以是相位对齐的、但并不是硬性要求
我在阅读数据表时发现、如果我希望所有输出相位对齐并与输入同步、是否需要级联 DPLL 运行? 我已经尝试测试它、无法使不同的 APLL 输出彼此进行相位对齐、但同一 APLL 的输出似乎可以正常工作。 我对此器件相对较新、因此如果我错了、请纠正我。
最后、我使用单独的 SPI 驱动程序对此进行测试、您能告诉我重要的状态寄存器、以便在整个编程和测试过程中监控、尤其是关于 DPLL/APLL 锁定状态和输入基准检测。
提前感谢。