This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:触发器和放大器;阈值引脚功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1543289/lm555-trigger-threshold-pin-functions

器件型号:LM555


工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

 阅读 lm555 的数据表时。 他们对这样的触发器和阈值进行了引脚描述、

触发器 — 负责! 触发器从置位转换为复位! 计时器的输出 I 取决于施加到该引脚的外部触发脉冲的振幅。阈值 — 将施加到端子的电压与 2/3 Vcc 的基准电压进行比较。 施加到该端子的电压 I 幅度为! 负责触发器的置位状态! 。

在什么方面、他们提到了“负责触发器从置位转换到复位“和“负责触发器的置位状态“的阈值。 需要对这些词语进行一些澄清。

到现在为止,我的理解是因为制造设计触发器执行“负责转换触发器从设置到重置“的触发器. 类似于上述报价的阈值。

我的另一个猜测是触发器“设置“与逆变器连接,然后与输出连接。  

无论我的理解如何、猜测是对还是错、我都需要明确数据表中提到的引脚功能。 谢谢你。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、TICEC、

    TLC55-Q1 数据表中的表提供了最容易理解的真值表。  所有 555 计时器都遵循这些相同的规则。  

    这就是 LM555 的工作原理。