This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:TLC555Q

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1543195/tlc555-tlc555q

器件型号:TLC555
主题中讨论的其他器件:LMC555、

工具/软件:

当输入电压超过 8.6V 时、U3 引脚 1 接通、为计时器 IC U1 提供 7.5V 电压、U3 上将出现一个 46mSec 脉冲、这将打开线圈拾取、持续 46mSec。 我们使用 LMC555 计时器生产了数千块 PCBA、没有任何问题。

供应商最近发出的批次未按预期工作、引脚 3 上没有出现单稳态脉冲(引脚 2 上的触发电路由于某种原因无法正常工作)

我们使用在第一次鉴定测试期间储存的相同元件替换了 U1、电路按预期运行、旧批次上的替换器件(例如 TLC555QDR 或 TLC555QDRG4、TLC555QDRQ1、LMC555IMX/NOPB 或 LMC555IM/NOPB)都可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jose、欢迎来到 TI e2e 论坛。

    您能否分享原理图的 TLC555 部分? 波形也会有所帮助。