Other Parts Discussed in Thread: LMX1214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX1214工具/软件:
尊敬的团队:
LMX1214 有 4 个输出端口。 这四个端口能否同时输出不同的频率? 只能输出相同的频率? 此外、辅助时钟输出的信号质量会因相位噪声而劣化、还是没有影响
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
除辅助时钟输出外的所有时钟输出只能产生相同的输出频率。 辅助时钟有一个分频器、使其能够在需要时产生较低的频率。 与时钟输出路径相比、辅助时钟输出相位噪声性能将降低、并且与标准时钟输出相比、辅助时钟输出的最大频率受到限制;但辅助时钟输出具有 LVDS 等额外的输出格式、因此更容易与 FPGA 或其他标准接口连接。 辅助时钟会在另一个时钟输出上产生杂散、但通过正确地 对电源引脚进行噪声隔离并遵循最佳实践差分布线指南、可以大大降低杂散的幅度。