This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS504-Q1:我们是否有任何适用于 CDCS504-Q1 的非 Q 器件?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS504-Q1, CDCS503, LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1542844/cdcs504-q1-do-we-have-any-non-q-device-for-cdcs504-q1

器件型号:CDCS504-Q1
主题中讨论的其他器件: CDCS503LMK1C1104

工具/软件:

大家好、团队

客户只需咨询 TI、我们是否有适用于 CDCS504-Q1 的非 Q 器件? 或者哪款器件与 不带 Q 的 CDCS504-Q1 具有类似的功能?

客户只关心 CDCS504-Q1 的成本、他们在项目中不需要 Q 级。

谢谢。

G.W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GW:  
    CDCS503。  

    还有一件事 — 如果客户对 LVCMOS 缓冲器感兴趣、我强烈建议我们选择 LMK1C1104、这是一款具有极低附加抖动和我们当前提供的出色本底噪声(–171dBc/Hz) 的新型 LVCMOS 缓冲器。 支持各种 VCC 电源 (1.8/2.5/3.3V)

    此致、  

    Vicente