This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:Don't 有时钟输出

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1542712/lmx2820-don-t-have-clock-output

器件型号:LMX2820


工具/软件:

您好的团队、

我的客户 Suzhou Semight 使用 LMX2820 进行新工程。 但没有时钟输出、您能帮助解决这个问题吗? 下面是他们的详细配置,谢谢。

根据上述初始化和上电时序过程、配置的过程如下:配置过程:

上电后等待 10ms(示波器在 VCC_CP、VCC_VCO、VCC_VCO2、VCC_MASH 和 VCC_BUF 处测得的电压均高于最低工作电压 3.15V);

2.然后执行软件复位(将 R0 寄存器配置为 24'h006272、等待大约 25us、然后将 R0 寄存器设置为 24'h006270);

3.接下来,将所附文件中的登记册降序发送;

4.等待 10ms、然后再次发送 R0 寄存器配置 24'h006270;过程结束。

可以测量 LD 引脚输出被拉高、这表示 VCO 已锁存、但 RFOUTA 和 FROUTB 输出时钟不存在。该器件通过 SPI 读回寄存器值并确认读回值与我们配置的值匹配、表明 SPI 配置正确。

e2e.ti.com/.../LMX2820.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui:

    请读回寄存器 R74[15:14]、rb_LD 以验证其是否确实已锁定。

    您是否下拉了 MUTE 引脚? 如果您没有将其下拉、并且无法将其下拉、请将 R77[8]、PINMUTE_POL 设置为低电平有效。