This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1205:LMX1205:如何通过 USB2ANY API(DLL 或.NET 库)进行编程控制?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1205, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1542834/lmx1205-lmx1205-how-to-programmatically-control-via-usb2any-api-dll-or-net-library

器件型号:LMX1205
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMX2594

工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前使用的是  LMX1205  一方  TICS Pro  和 A  USB2ANY 适配器 。 使用 GUI 工作正常、但我需要这样做  以编程方式控制 LMX1205 寄存器  (读/写)。

以下是我想要实现的目标:

  • 发送  SPI 帧  (3 字节寄存器写入,如) 0x04 0x00 0x2D通过 USB2ANY 适配器直接写入 LMX1205。

  • 执行该操作  无需使用 TICS Pro GUI ,但从  C#/.NET 应用程序  (如果更简单,则选择 Python)。

  • 理想情况下、调用 Write_Block() 直接发送 SPI 命令的类似或类似函数。

我已安装:

  • Texas Instruments USB 串行适配器 API 和工具

  • 我看到 TIDP.SAA.dll  TIDP.SAA2.dll 中的和  C:\Program Files (x86)\Texas Instruments USB Serial Adapter API\Bin

  • 我还可以看到 USB2GPIOv2.dll 我假设哪个是低级驱动程序

我尝试 TIDP.SAA.dll 在.NET 8.0 控制台应用程序中引用、但编译器找不到该 TIUsbAdapters 类(即使 API 文档中提到了该类)。

我的问题是:

  1. 在 C#/.NET 中、哪一个 DLL 是对 USB2ANY 进行编程访问的正确 DLL?

    •  TIDP.SAA.dll 还是 TIDP.SAA2.dll

    • 它是否包括 TIUsbAdapters Write_Block()等?

  2. 您能否提供一个简短的示例 (C#、C++或 Python) 以便:

    • 了解 USB2ANY 适配器

    • 打开它

    • 向 LMX1205 发送简单的 SPI 写入(例如写入 R4 =)  0x002D

  3. 如果没有正式的.NET API 可用 、是否有  C API(标头+ DLL)  我们可以调用 DllImport 以执行 SPI 写入?

  4. 有任何问题吗  现有示例代码  进行控制  和所有 Mx 设备的功能  以编程方式(在 TICS Pro 之外)?

最终、我的目标是  通过 SPI 写入/读取 LMX1205 寄存器  开发自己的自动化软件中的示例。

希望获得任何指导、文档或示例代码!

提前感谢。