Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216EVM, LMK5C33216, LMK5C33216A, USB2ANY, LMK00804B-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMK5C33216、LMK5C33216EVM、 USB2ANY、LMK00804B-Q1
工具/软件:
您好:
我的电路板中集成了 LMK5C33216ARGCR 用于同步。 我正在测试集成。
验证完成后、我将使用 TICS Pro 软件在我设计的 LMK5C33216ARGCR EEPROM 中使用 EVK 测试我的配置。
1) 我在通电后设置我的设计(通过 FPGA)
- GPIO0、GPIO2 至 3V3、
- GPIO 1 到 0V
- PD 引脚连接到 1V8
- VDD LMK 电源= 3,27V(使用 TPS62913RPUR )。
2) 我使用 LMK5C33216 EVK 进行 I2C 通信。
我移除跳线(I2C/SPI 接口)并使用导线将 LMK5C33216EVM 的 SCL/SDA (U2AGPIO0、U2AGPIO1JP5A) 连接到我的设计中。
打开 TICS Pro 软件并尝试读取寄存器。
我有“开始读回只读寄存器、通信错误异常和只读寄存器确认电源应用于器件受限且 PD #为高电平“
在我的设计中、我无法通过 I2C 与 LMK5C33216ARGCR 进行通信。
问题:
你有问题的理想吗?
如何进行调试?
在 PD #处于活动状态或未处于活动状态并使用 3V3 供电的新设计中、LMK5C33216ARGCR 的预期功耗是多少?
我附上了 LMK5C33216A 器件原理图。
谢谢您、
此致、
Patrice