This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3C0105:关于 LMK3C0105TV3RGTRQ1 的 3D 模型请求

Guru**** 2519260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK3C0105, LMK3C0105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1529009/lmk3c0105-about-3d-model-request-of-lmk3c0105tv3rgtrq1

器件型号:LMK3C0105


工具/软件:

您好的团队、

客户询问 LMK3C0105TV3RGTRQ1 的 3D 模型。 但 Ultra Librarian 似乎不提供 3D 模型。

 您能提供  LMK3C0105TV3RGTRQ1 的 3D 模型吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    LMK3C0105TV3RGTRQ1 和 LMK3C0105TV1RGTRQ1 的模型  是  是的 相同的。 我们无法在 Altium Vault 中保留 LMK3C0105 的所有可能的 OPN。 我们正在努力更改此值、以便 Altium 中唯一存在的器件型号是 LMK3C0105RER 和 LMK3C0105RGTQ1。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Kadeem Samuel

    感谢您的快速答复。

    我无法看到这些器件型号 (LMK3C0105TV) 中任何一个的 3D 模型 3. RGTRQ1/LMK3C0105TV  1. RGTRQ1)、在 Ultra Librarian 网站上

    我还尝试了找基本器件型号 (LMK3C0105RGTQ1)、不过运气不好。

    还有其他我应该寻找的地方吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samm、

    在 Altium 中、我看到了 LMK3C0105TV1RGTRQ1:

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kadeem、我可以在哪里访问该库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samm、

    该型号可在产品页面上找到。

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris Kobierowski

    您是否单击了您发送的链接? 如原始文章中所述、Ultra Librarian 没有此器件的模型:

    来自产品页面的 UL 链接

    如果您使用以下任何 PN 手动搜索器件 、则也没有任何模型:LMK3C0105-Q1、 LMK3C0105TV3RGTRQ1、LMK3C0105TV1RGTRQ1  

    UL 没有申请 3D 模型的选项、仅提供符号/封装:

    如果 TI 有人使用此模型、他们可以直接向我发送文件吗? 这似乎很奇怪,它是如此困难,以满足这样一个简单的要求,我们似乎在一个圈子周围。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samm、

    当前似乎只有.stl 和.step 文件可用。 我们已就此与 CAD 后端团队联系、我预计该模型将在接下来的一两周内正常运行。

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Kadeem Samuel

    STEP 模型是我所追求的,你能把它发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samm、

    请使用此.zip。

    e2e.ti.com/.../ul_5F00_LMK3C0105V33RERR-_2800_1_2900_.zip

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Kadeem Samuel、  

    道歉的语气,但考虑到这应该 是一个简单的要求,这是相当令人沮丧,不得不重复要求相同的事情.

    虽然我感谢你的尝试,你再次发送了错误的文件. 由于本主题中已多次介绍、我们请求  LMK3C0105TV 的 STEP 文件 3. RGTRQ1/LMK3C0105TV  1. RGTRQ1。 您发送了 LMK3C0105V33RERR、这是不同的封装。

    需要明确的是 TI RGT0016K:

    您已在产品页面上渲染、因此理论上、TI 有人想要遵循以下模型:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samm、

    我已再次联系包装团队、让 UltraLibrarian 可以访问这些文件。 我无法直接访问 STEP 文件 — 我在这里所做的是将库文件导出到我可以与 LMK3C0105TV1RGTRQ1 共享的.zip 文件:

    e2e.ti.com/.../Components-_2D00_–10.07.25-_2D00_-08.24.zip</s>–08

    我没有将单个组件导出为.step 的选项 — 此 zip 文件能否正常工作?

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kadeem Samuel ,

    这正是我需要的,谢谢!