This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:不编程复位值的初始化

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1545179/lmx2820-initialization-without-programming-reset-values

器件型号:LMX2820


工具/软件:

在初始化时、我们会复位所有寄存器、并使用所需的值对寄存器重新编程、如在 TICSPro 软件中所做的那样。 如寄存器映射中所示、所需的大多数值都是其复位状态。 如果我们想在寄存器的复位值中使用它们、我们是否需要对这些寄存器进行编程?

如果可以、我们将只对需要与复位值不同值的寄存器进行编程。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果上电复位值与建议值相同、则无需对该寄存器进行编程。  请注意、有许多未披露的位上电复位值与建议值不同。  此外、不要假设您不编程的位的上电复位为“0"。“。  对于 R0 寄存器、对其进行编程的操作会激活器件的一些操作(如 VCO 校准)、因此您必须对其进行编程、但无论如何、您都需要这样做。

    总之、是的、您可以做到这一点。

    此致、
    Dean