This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801B 评估值:信号输入和套件

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801BEVAL, USB2ANY, LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1544541/lmk01801beval-signal-input-and-kit

器件型号:LMK01801B EVAL
Thread 中讨论的其他器件: USB2ANYLMK01801USB2ANY-UWIRE

工具/软件:

大家好、我对评估板 LMK01801BEVAL 有一些问题。
LMK01801BEVAL 是否可以 将 100MHz (10dBm) 正弦信号分频为 20kHz?
2.我看到 LMK01801BEVAL 的 CLKin1 是差分输入。 是否可以将其更改为单端输入?
3. LMK01801BEVAL 套件包含什么? 它是否包含 USB2ANY UWIRE 和 USB2ANY? 如果没有、我可以从 PC 直接控制 LMK01801BEVAL 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziqi:

    [quote userid=“663976" url="“ url="~“~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1544541/lmk01801beval-signal-input-and-kit LMK01801BEVAL 是否可以 将 100MHz (10dBm) 正弦信号分频为 20kHz?[/报价]

    LMK01801 的最大分频值为 8。 输出组 B 有一个内置预分频器、但其最大分频值也为 8 — 从而使 64 成为该器件可实现的最大分频值。 因此否、器件无法将 100MHz 信号分频至 20kHz。

    [quote userid=“663976" url="“ url="~“~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1544541/lmk01801beval-signal-input-and-kit 我看到 LMK01801BEVAL 的 CLKin1 是差分输入。 可以将其更改为单端输入吗?

    只要反相引脚保持在单端摆幅的中点、SE 输入就可以接受。 这可以通过将反相引脚偏置到该直流电压、或通过将 SE 输入交流耦合并将反相引脚交流耦合到 GND 来实现。

    [quote userid=“663976" url="“ url="~“~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1544541/lmk01801beval-signal-input-and-kit LMK01801BEVAL 套件包含什么? 它是否包含 USB2ANY UWIRE 和 USB2ANY? 如果没有、我能否直接从 PC 控制 LMK01801BEVAL?

    LMK01801BEVAL 套件包含 USB2ANY-UWIRE。

    谢谢、

    Michael