This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318EVM:LMK03318EVM 板上的 Y1 时钟仅以大约 760Hz 至 750Hz 的频率运行、即使更换了晶体也是如此。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1546004/lmk03318evm-y1-clock-on-lmk03318evm-board-runs-only-at-about-760-750hz-even-when-crystal-was-replaced

器件型号:LMK03318EVM


工具/软件:

我 EV 板上的 Y1 在 761Hz 频率下运行、而不是本应运行的 50MHz。  我更改了晶体 Y1、但晶体的输出仍在 750-760Hz 之间。  晶体需要高于 10MHz 至才能使 03318 上的 PLL 正常工作。  我在做什么错误,为什么晶体运行如此慢,甚至是我安装的新的。  就通信而言、我可以对寄存器进行读取和写入就可以了。  

有没有人有问题与他们的 Y1 晶体运行非常慢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    -只是为了确认,你使用的 EVM 从 TI.com 吗?

    - I2C 通信可用吗?

    -零件是否已从出厂默认设置重新编程? 如果是、能否提供当前配置?

    此致、

    CRIS