This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:CDCE6214-Q1

Guru**** 2961240 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1544933/cdce6214-q1-cdce6214-q1

器件型号:CDCE6214-Q1


工具/软件:

您是否有适用于汽车应用且额定温度为 125°C 的类似器件?  CDCE6214-Q1 的额定温度仅为 105°C。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、我们可以使用递增/递减引脚在从 90MHz 到 100MHz 输出的范围内执行 0.03ppm(或更好)的步长。

    输出干扰是不可接受的

    我只需要一个 LVDS 输出。

    125°C 会很好。

    因此需要非常小的封装尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilbur、

    您的应用是否需要高达 125°C 的环境温度?

    如果结温低于 125°C、则可以使用 CDCE6214-Q1。  该器件的功耗相当低(四个输出在工作时的典型值为~50mA)、这意味着在您的应用中、在达到 125°C 结温之前可以达到 105°C 以上的温度(尤其是使用 1.8V 电源时)。

    否则、我们没有具有此功能且支持 125°C 环境温度的器件。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    我将有一个 100MHz LVDS 输出、因此功率耗散应在低侧。

    感谢您的反馈。