This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01010:有关 SPI 通信的问题

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1544592/lmk01010-question-about-spi-communication

器件型号:LMK01010


工具/软件:

您好团队:

在 3.3V 上电后、SPI 通信所需的最短持续时间是多少?

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    通过 SPI 与器件通信所需的最短持续时间为 25ns (t_CES)。  

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您能否解释有关最短持续时间规格的更多详细信息?

    我的问题是上电后 SPI 通信的最短持续时间。

    3.3V 电源稳定后、SPI 通信之前所需的最短时间是多少?

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    我现在更好地理解您的问题。 遗憾的是、LMK01010 未对此类规格进行表征。 等待所需的时间是 VCC 线路稳定所需的时间 — 这取决于您的电源,但合理的假设约为 10ms。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。 值得注意。  

    因此、LMK01010 不会完成这种表征。 时钟缓冲器的典型值是否为 10ms?

    是否可以添加此规范?

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    我给您看的 10ms 图本身并不是时钟缓冲器的典型值。 这更多地反映了标准电源的典型上升时间和稳定时间。 此外、我提供的 10 毫秒数字是一个粗略的估计、只是我建议等待的时间。

    谢谢、

    Michael