This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:输出时钟仅 4MHz

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1545930/lmk3h0102-output-clock-only-4mhz

器件型号:LMK3H0102


工具/软件:

您好、

我们发现 EVM 默认设置仅生成 4MHz 输出频率。

我们找不到 OTP 标记带有下面的标记。

PLMK3H
TI 3AI
AOZ3

是工程师样片吗? 默认输出 频率 4MHz 是否正常? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    -这个 EVM 是从 TI.com 订购的吗? 如果是、大致是在何时下达订单?

    - EVM 是如何供电的,电压是多少?

    -您测量了哪些输出? 它们都显示了 4MHz 吗?

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris:

    -这个 EVM 是从 TI.com 订购的吗? 如果是、大致是在何时下达订单?

    =>是的,在七月宣布订单。

    - EVM 是如何供电的,电压是多少?

    =>正在与客户核实

    -您测量了哪些输出? 它们都显示了 4MHz 吗?

    =>正在与客户核实

    但是、您是否知道 AOZ3 标识?它是否与任何其他器件具有相同的 OTP?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    OTP 标记不指示 OTP 配置。 我认为最重要的一步是该器件是否具有 I2C 访问权限? 如果客户可以从器件提供寄存器转储、这将会非常有帮助。

    此致、

    CRIS