This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04714-Q1:关于 LMK04714-Q1 的 OSCIN 连接

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1534971/lmk04714-q1-regarding-the-oscin-connection-of-lmk04714-q1

器件型号:LMK04714-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:  

在上述器件中 、AM 计划使用 VCTCXO 差分 LVDS 输出器件对 OSCIN_P 和 OSCIN_N 引脚进行馈电。
在浏览数据表时 I Cam 浏览了此处、请参阅下面随附的图。

此处提到它是 OSCIN_P 或 OSCIN_N 的输入电压以及 交流耦合;单端;未使用的引脚交流耦合到 GND。

这是否意味着我只能为 OSCIN 引脚提供单端时钟。

请 帮助我解决这个问题。 我得到的 VCTCXO 器件只有 LVDS。 因此、如果我可以为 OSCIN_P/N 使用 LVDS、这是可以的、但如果我只使用单端、请建议我使用所需的终端。

此外、我能否获得  LMK04714-Q1 的参考原理图?因为我无法在 Datahseet 中进行任何微调。  

谢谢。此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maharajan、  
    任何 OSCin 都不能接受差分输入。  
    如果驱动器是 LVDS、则只需确保输入是交流耦合、如前所述。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vicente:  

    谢谢你的答复,这是非常有帮助的。

    此致、Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vicente:  

    我对这部分还有一个疑问。
    如何对该器件进行编程。
    我可以在安装后使用 I2C 进行编程、也可以在安装前使用任何编程套件对其进行编程。

    请帮助我完成编程过程。 如果有任何编程用户指南、会更有帮助。

    谢谢。此致、  
    Maharajan P
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vicente:  

    很抱歉之前出错了。 不是 I2C、SPI

    此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maharajan、  
    您需要在每次下电上电时对其进行编程、因为它没有非易失性存储器。  
    此致、  

    Vicente