This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:EN 引脚

Guru**** 2952390 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1546301/tlv62568-en-pin

器件型号:TLV62568


工具/软件:

您好、

 TLV62568 EN 引脚是否具有内部下拉电阻?

我放置一个 3.3V 的 R1 51kohmm 器件、用于电气控制是否正常? 谢谢!


Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TLV62568 没有下拉电阻器、因此可以使用 51k 上拉电阻器。

    此致、
    SEPP