This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:申请用于 LMX2820EVM 集成的 TICS Pro API 文件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1545084/lmx2820evm-request-for-tics-pro-api-files-for-lmx2820evm-integration

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2820USB2ANY

工具/软件:

尊敬的团队:

我们最近购买了 LMX2820EVM 并使用成功验证了其性能 TICS Pro GUI 。 随着我们进一步将其集成到我们的系统中、我们期待着 自定义和自动化 来满足我们的应用特定要求。

为此、我们恳请您访问 API 文件或编程接口 用于 TICS Pro GUI。 这将使我们能够在我们的软件环境中为 LMX2820EVM 开发无缝高效的控制接口。

我们感谢您的支持、并期待您的指导或提供必要的文件和文档。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 API 文件。  

    我们用于 GUI 的 Python 脚本位于以下位置: C:\ProgramData\TICS Texas Instruments Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2820

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我想问一问、是否可以使用基于 Python 的定制 GUI 对 USB 转任意接口进行编程、从而通过 USB 连接在大约 122 个寄存器(对应于特定频率)之间传输 24 位数据。 此设置涉及在 USB 转任何接口和 LMX2820EVM 板之间连接 10 引脚带状电缆。

    此外、是否可以访问 USB 转任何 SDK?

    非常感谢您的支持和指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    我记得有一个 USB2ANY SDK、它按“原样“提供。  

    您可以在旧的 E2E 帖子中找到它。

    https://e2e.ti.com/search?q=usb2any%20sdk&category=forum&group=

    如果您对 SDK 有疑问、请创建新帖子、不要在此帖子中继续、我对此一无所知。