This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E0-155M:LMK61E0-155M52SIAR

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E0-155M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1544406/lmk61e0-155m-lmk61e0-155m52siar

器件型号:LMK61E0-155M


工具/软件:

尊敬的

使用时、出现启动异常。 您能看一下原因吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我在原理图中没有看到任何明显的问题。 您能详细解释一下您看到的问题吗? 您是否在测试点进行探测时看到了时钟信号? 此外、您是否在器件 VCC 引脚附近测量 3.3V 电压?  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    280 测试中没有输出。 在二极管特性测试中、GND 和 OUTP 之间的压降约为 0.19

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送测试条件。 只是为了确认我是否正确读取它、电流限值是否设置为 70mA? 如果是这样、LMK61E0-155M 在正常运行期间会消耗高达 200mA 的电流、因此我建议增加该限值。  

    您是否在多个板上进行了测试? 是所有器件都发生故障、还是仅发生一次故障?  

    此致、  

    Connor