This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:解决方案查询

Guru**** 2930020 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK05318B, LMK05318BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1547167/lmk5b12204-solution-inquiry

器件型号:LMK5B12204
Thread 中讨论的其他器件: LMK05318BLMK05318BEVM

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在使用我们的 LMK5B12204、他们有一些相关问题:

 1.我们的 LMK5B12204 没有自己的 EVM 功能? 我们必须使用 LMK05318B EVM 来实现这一点?

2.由于 LMK05318B 和 LMK5B12204 之间的寄存器映射、 LMK05318B EVM 生成的配置文件无法用于 LMK5B12204?

此致、

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    1. 正确、没有适用于 LMK5B12204 的 EVM。 您需要使用 LMK05318BEVM 进行测试。
    2. LMK05318B 和 LMK5B12204 是同一系列的一部分。 因此、它们具有相同的寄存器映射、但使用了不同的命名约定。 LMK5B12204 与 LMK05318B 相同、但会去除输出。
      1. 例如、LMK05318B 中的 OUT1 在 LMK5B12204 中为 OUT0、具有相同的寄存器。
      2. 如果您想使用 LMK05318BEVM 模拟 LMK5B12204、我建议使用对 LMK05318B 进行编程 LMK5B12204 TICS Pro
      3. 来自 LMK5B12204 TICS Pro 您可以看到哪些输出在 LMK05318B 和 LMK5B12204 之间兼容:

    此致、

    Jennifer