This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:使用查找表进行完全辅助校准。 CAPCTRL 值是否与温度相关?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1545054/lmx2615-sp-full-assist-calibration-using-a-look-up-table-are-capctrl-values-temperature-dependent

器件型号:LMX2615-SP


工具/软件:

您好、

 

我正在使用 LMX2615-SP 作为 PID 控制器的一部分来改变~100Hz 的频率。

 

我注意到、使用校准序列 (FCAL_EN = 1) 更改 PLL 频率仅在校准期间、才会在目标频率附近的 MHz 至 GHz 范围内产生较大的不良杂散。 校准完成后、不再有任何这些“校准杂散“、只有小数杂散会保留。

我的理解是、在获得锁定之前、由于 PLL 切换 VCO 内核和 CAPCTRL 值、预计会出现这些校准杂散。

使用完全辅助校准(即通过回读而不设置 FCAL_EN = 1 来设置 VCO_SEL、VCO_CAPCTRL、VCO_DACISET 值)不会导致这些校准杂散。

我想将从无/部分辅助校准读回的 VCO_CAPCTRL 值存储在查找表中、以便在正常运行时、永远不需要运行校准序列。 我读取到 VCO_CAPCTRL 和 VCO_SEL 值在板间变化、VCO_DACISET 值与温度相关。 但是、我想确认 VCO_CAPCTRL 值也与温度相关。 理想情况下、我想在查找表中设置并忘记 VCO_CAPCTRL 值。

 

我的问题是:

  1.能否仅使用从单次扫描中捕获的 CAPCTRL 和 VCO_SEL 值查找表来可靠地对频率进行编程? 或者我是否需要在整个温度范围内进行多次扫描

    覆盖范围?

  2.构建 CAPCTRL 值的查找表时需要进行扫描的最小步长是多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katelyn、

    由于 VCO 特性会随温度而变化、因此所有这些参数 (capctrl、daciset、VCO_SEL) 都与温度相关。  

    考虑无辅助校准、除非我们需要在锁定频率后更改该频率、否则即使温度发生变化、我们通常也不会重新校准器件。 我们的器件将保持锁定在温度范围内。 换句话说、相同的 VCO 参数对任何温度都有效。  

    完全辅助也具有同样的特性。 我们可以将在特定温度下获得的相同 VCO 参数重复用于任何温度。 当然、为了获得最佳性能、最好为不同的温度范围提供多个 LUT。 这些 VCO 参数因器件而异、因此每个器件都必须有自己的 LUT。  

     对于整个 7.5GHz VCO 范围、500 个点足以满足 LUT 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!