This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:SYSREF 占空比

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1547137/lmk04832-sysref-duty

器件型号:LMK04832


工具/软件:

您好:

我尝试使用 LMK04832 生成 SYSREF。

我希望像以前使用评估板时那样以 1.22MHz 频率和 50%占空比持续输出 SYSREF。

但是、在以下设置下、SYSREF 仅在 2.44MHz 上输出 5ns 脉冲。 我该怎么办?

同步连接到 FPGA、但我仍将其保持为固定的 L 输出。 此外、我使用 200kHz SCLK 通过 FPGA 的 SPI 通信配置 LMK、并且可以正常读取和写入。

0x000080
0x000080
0x000200
0x000306
0x0004D1
0x000563
0x000670
0x000C51
0x000D04
0x010002
0x01010A
0x010280
0x010350
0x010410
0x010500
0x010600
0x010700
0x010804
0x01090A
0x010A80
0x010B50
0x010C10
0x010D00
0x010E00
0x010F00
0x011008
0x01110A
0x011280
0x011350
0x011410
0x011500
0x011600
0x011700
0x011808
0x01190A
0x011A80
0x011B50
0x011C10
0x011D00
0x011E00
0x011F00
0x012008.
0x01210A
0x012210
0x012350
0x012420
0x012504
0x012600
0x012710
0x012808
0x01290A
0x012A10
0x012B50
0x012C22
0x012D04
0x012E00
0x012F10
0x013002
0x01310A
0x013210
0x013350
0x013420
0x013504
0x013600
0x013710
0x013840
0x013900
0x013A00
0x013B01
0x013C00
0x013D08
0x013E03
0x013F80
0x0140F2
0x014100
0x014200
0x014300
0x0144FF
0x014520
0x014618
0x014710
0x014802
0x014902
0x014A03
0x014B06
0x014C00
0x014D00
0x014E00
0x014F7F
0x015000
0x015102
0x015200
0x015300
0x015478
0x015500
0x015696
0x015700
0x015896
0x015900
0x015A05
0x015BD4
0x015C20
0x015D00
0x015E1E
0x015F0B
0x016000
0x016102
0x016241
0x017360
0x016958
0x016A20
0x016B00
0x016E16
0x017700
0x018200
0x018300
0x018480
0x018500
0x018800
0x016300
0x016400
0x01650C
0x016600
0x016700
0x01680C
0x055500

我找到了一个类似的论坛主题,但它没有导致一个解决方案。

LMK04832:SYSREF 输出脉冲宽度仅为约 5~6 纳秒。 -时钟和计时论坛 — 时钟和计时- TI E2E 支持论坛

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置 SYNC_DISSYSREF = 1。 SYNC 和 SYSREF 在内部使用相同的路径、且 SYNC_DISSYSREF = 0 允许 SYSREF 分频器 用作 SYSREF 分频器的 SYNC(分频器复位)-分频器正在自行复位。 通过设置 SYNC_DISSYSREF = 1、将选通复位信号、并且 正确的 SYSREF 分频器信号应恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在这里解决了。

    谢谢!