This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:关于 FSK 调制设置

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1547114/lmx2491-regarding-fsk-modulation-setting

器件型号:LMX2491


工具/软件:

大家好、支持团队。

我对 FSK 调制设置有疑问。


问题 1:
我认为禁用 FSK 调制的方法是设置 FSK_DEV_TRIG、如数据表的表 20 中所列。 这是正确的吗?
TICSPRO 设置窗口是 FSK 触发器。 (可以选择禁用。)

问题 2:
如果我对 Q1 的理解正确、我在数据表中找不到 FSK_DEV_TRIG 位。
这是否指 FSK_TRIG[1:0]?
如果是、我在数据表中找不到“Disable"设置“设置、但始终触发是否意味着与“Disable"相同“相同?
如果这是正确的、我对此感到困惑、您能详细解释一下吗?

此致、

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    FSK 的启用控制 位于 R70[6:5]中、数据表将其命名为 FSK_TRIG、而 TICS Pro 将其命名为 FSK_DEV_TRIG。  

    R70[6:5]= 0 表示 FSK 被禁用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel-san

    感谢您的及时回复。

    我明白了。

    谢谢!

    BR

    DH