This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:TICS Pro — 无法获得 7.8125MHz 或 3.90625MHz 输出

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1547357/lmk5b12204-tics-pro---unable-to-get-a-7-8125-mhz-or-3-90625-mhz-output

器件型号:LMK5B12204


工具/软件:

您好、

我的一个客户对 LMK5B12204 有以下“问题“

使用 TICS Pro、无法获得 7.8125MHz 或 3.90625MHz 输出。 我必须进行手动调整、但 PLL 不会锁定。 我希望使用 APLL1 来获得较低的抖动值。 我使用 48MHz 晶体、125MHz 输入基准、其他输出为 50MHz 和 25MHz 。 是否有办法获得我提到的输出?

谢谢、谨致问候、

Cristian Ogararu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

      由于通道分频器限制为 256、因此 APLL1 无法生成 7.8125MHz 或 3.90625MHz、因此最小输出频率为 2500MHz / 256 = 9.765625MHz。 由于 APLL2 有一个额外的后分频器、因此需要在 APLL2 上生成这些频率。  

    如果您只需要这些频率之一、您也可以使用 OUT7、因为它具有扩展的分频器范围。  

    此致、  

    Connor