This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208:LMK1D120X 上 Sinewave 信号的最大输入功率

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1547352/lmk1d1208-maximum-input-power-for-sinewave-signal-on-lmk1d120x

器件型号:LMK1D1208


工具/软件:

您好:

我目前正在使用  LMK1D120X 评估板  并使用  单端 (SE) 正弦波  作为输入信号。

数据表指定了的输入电压电平  匹配  (0.4V 至 3.465V)、但我想确认:

  • 正弦波信号允许的最大输入功率是多少?

  • 交流耦合和直流耦合输入是否有其他注意事项?

我希望确保在优化信号完整性的同时保持在安全运行范围内。

感谢您的支持!
此致、

Carlos Couso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    我可以理解您的担忧。

    LMK1D120XEVM 没有指定的输入电源。 话虽如此、单端输入摆幅的规格可用于推导出最大输入功率。 计算峰值信号(3.465Vpp 方波)的 RMS 电压为 2.45Vrms、以 dBm 为单位的等效功率为~20.7dBm — 这应该被视为输入的任何正弦波或方波的最大输入功率。

    数据表的第 9.4.2 节包含了交流与直流耦合输入的其他注意事项。 需要注意的主要是、如果是驱动单端输入、则反相输入必须保持在输入摆幅的中点。

    谢谢、

    Michael