This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:通过 Python GUI 为 LMX2820EVM 对 USB 转任何接口进行编程

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1546399/lmx2820evm-programming-usb-to-any-interface-via-python-gui-for-lmx2820evm

器件型号:LMX2820EVM


工具/软件:

您好、

我想问一问、是否可以使用基于 Python 的定制 GUI 对 USB 转任意接口进行编程、从而通过 USB 连接在大约 122 个寄存器(对应于特定频率)之间传输 24 位数据。 此设置涉及在 USB 转任何接口和 LMX2820EVM 板之间连接 10 引脚带状电缆。

此外、是否可以访问 USB 转任何 SDK?

非常感谢您的支持和指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    您之前已经提出过这个问题、请参阅我对上一篇文章的答复。

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1545084/lmx2820evm-request-for-tics-pro-api-files-for-lmx2820evm-integration?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lmx2820evm#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    为您带来的不便深表歉意。

    我根据提供的参考资料开发了该 GUI、适用于一个特定频率。 但是、当我尝试针对不同频率更新或导入十六进制文件时、输出不会按预期更改。

    请你就以下几点提供指导:

    • 开关频率时、是否可能缺少任何特定的步骤?

    • 我需要吗 重写寄存器 R0 触发 VCO 校准

    • 即使在重写寄存器 R0 后、频率似乎也不会更新、可能会有 所需延迟 寄存器写入之间(对 R0 很重要)?

    • 应该写入寄存器 R0 主循环外部 或者在动态更新过程中是否需要以不同的方式处理?

    您的意见将非常有助于解决此问题。

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    锁定后、要更改频率、需要对相关频率寄存器(例如 PLL_N、PLL_NUM 等)进行编程、然后使用 FCAL_EN = 1 对 R0 进行编程、以启动 VCO 校准。