This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2525A:设置振荡器的频率

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1547933/uc2525a-setting-frequency-of-oscillator

部件号:UC2525A


工具/软件:

您好、

我希望将振荡器频率设置为大约 100kHz、因此我使用的 Rt = 13.3k Ω、CT = 1nF。 但当我使用示波器测量输出时、得到的频率输出为 88kHz。

请您能做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能说明如何进行计算以得到 100kHz 吗?

    图 1 显示振荡器频率约为 160kHz、因此如果您将 IC 配置为两开关拓扑、则开关频率 fsw = 80kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了数据表中提到的以下公式


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该公式不准确、因此仅在附近提供数字。 Rd 也会影响结果。  

    实际上、您需要调整 RT 以获得所需的频率。