This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:如何使用 1PPS 输入同步输出频率

Guru**** 2767405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12212, LMK05028EVM, LMK05028, LMK5B33414, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1547839/lmk05028evm-how-to-synchronize-the-output-frequency-using-1-pps-input

器件型号:LMK05028EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMK05028、LMK5B12212、 LMK5B33414LMK5B33216

工具/软件:

您好、

我不熟悉时钟和计时器件、 我目前在使用 LMK05028EVM 并尝试对其进行配置、以使其满足需求 输出信号(OUT6 上)已锁相并锁频为 1PPS 信号  连接到 REF_IN2(IN2_P 引脚)。

我的目标是生成一个 与 1PPS 基准的上升沿精确对齐的 10MHz 时钟输出。

我有:
- 1 PPS 连接到 IN2_P
-板载 TCXO
-所需的输出= OUT6 上的 10MHz、相位对齐到 1PPS

请您指导我:
此设置的正确 DPLL 配置(我应该使用 DPLL1 还是 DPLL2?)
2.如何启用和正确配置零延迟模式 (ZDM)
3. 1PPS 抖动阈值部分中的建议设置

提前感谢您的支持!

我已将我的配置文件附加到您:

e2e.ti.com/.../1pps_5F00_sync_5F00_output.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaison、

    对于 1PPS 输入、我们不建议使用 LMK05028 DPLL。 该器件无法补偿输入基准上 会导致锁定问题的噪声。

    如需使用 1PPS 输入的零延迟模式来生成 10MHz 输出、我建议使用 LMK5B12212。 但该器件仅限于一个频域、因为它只能使用 1 个输入基准和 12 个输出时钟。 如果需要更多基准、请使用具有两个基准的 LMK5B33216 或具有 4 个基准的 LMK5B33414。

    如果您需要任何进一步的帮助、或需要收到包含其他器件的新 EVM 板、请告知我。


    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的答复。我考虑了前面提供的建议。

    但我想  修改我的配置文件  在测试时、我发现状态 LED 指示灯为 LMK05028EVM

    GPIO5 输出 DPLL1 保持有效(高电平(亮起))

    -GPIO6 输出 DPLL2 保持有效(以随机方式闪烁)

    -STATUS0 输出 DPLL1 失锁(以随机方式闪烁)  

    -STATUS1 输出 DPLL2 失锁(以随机方式闪烁)

    我随附了修改后的配置文件和视频以供您参考。 您能 在设置中尝试一下这个配置文件、并告诉我我哪里出了问题吗?

    e2e.ti.com/.../1pps_5F00_sync_5F00_output_5F00_v2.tcse2e.ti.com/.../1pps_5F00_reference_5F00_sync.mp4

    谢谢、

    Jaison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaison、

    LMK05028 无法始终将其锁定到 1PPS 输入。 它会出现一个问题、即它可能并不总是锁定到基准。 由于您需要 1PPS 输入频率、因此需要使用不同的 DPLL 器件。

    此致、
    Kyle Yamabe