This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1102:申请设计审查

Guru**** 2768915 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1547823/lmkdb1102-requesting-design-review

器件型号:LMKDB1102


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我 在我们的设计中添加了一个时钟缓冲器 IC (P/N:LMKDB1102)、并附上了原理图图像以供您审查。

请验证电路连接、如果您发现任何错误或需要改进的方面、请提供反馈或建议必要的更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、  
    看起来不错。  

    只能对 Zout_SEL 进行注释 — 我假设这适用于您的控制器? 否则、两个电阻器均设置为 DNP。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    是的、ZOUT_SEL 引脚进入控制器。 现在、我为 ZOUT_SEL 添加了一个单独的上拉和下拉 (DNP) 选项。

    请重新审核并提供您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    看起来不错。

    通常、我还会在 LOS 引脚上添加一个 LED 来提供视觉指示、但连接到控制器也可以像您远程监控引脚状态一样工作。  
    这就是全部。

    此致、

    Vicente