This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:LMK6CE04000CDLFR 的频率是多少。

Guru**** 2942490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1548405/lmk6c-what-is-the-frequency-of-lmk6ce04000cdlfr

器件型号:LMK6C


工具/软件:

我对 LMK6CE04000CDLFR、4MHz 时钟或 40MHz 时钟的频率有点困惑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要使用 40MHz 器件、请提供 40MHz 的器件型号。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到它,对于 5 位数频率选项,前 3 位数在前面
    小数点和最后 2 位数字位于小数点之后。 这是 40MHz 版本。