This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:VCP PSRR

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1548085/lmx2571-vcp-psrr

器件型号:LMX2571


工具/软件:

大家好、我将在外部 VCO 模式下使用 LMX2571。  我想知道 VCP 输入对电源噪声的敏感度。  能否提供 VCP 输入的 PSRR?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    恐怕我们没有这些数据。 建议在 VcpExt 引脚处放置一个 0.1µF 滤波电容器。 您可以在那里再添加一个 1µF 电容器、以降低低频噪声(如果有)。