This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:用于配置 LMX2820EVM 的示例 python 脚本

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1547957/lmx2820evm-example-python-script-for-configuring-lmx2820evm

器件型号:LMX2820EVM
主题: LMX2820 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

我想问一下用于配置 LMX2820EVM 的示例 python 脚本。  

我们有 LMX2820EVM、我们能够使用 TICS Pro 生成所需的信号。 在我们的应用中、我们通常希望使用 LMX2820EVM 通过 RFoutA 生成 10GHz 至 22GHz 的正弦波。  

但是、我们想在 Windows PC 上使用 python 脚本来配置 LMX2820EVM、而不是使用 TICS Pro。  

请为我们提供一个示例脚本、以便我们可以根据该脚本进行修改?  

此致

淄川周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zichuan:

    此器件的 python scrip 位于此处:

    C:\ProgramData\TICS Texas Instruments + VCO\LMX2820

    文件 名为 LMX2820_PLL.py