This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:50MHz 输入和 100MHz FD、需要帮助降低 IBS

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1548624/lmx2820-50mhz-input-and-100mhz-fd-need-help-decrease-ibs

器件型号:LMX2820


工具/软件:

您好的团队、

我们采用 50MHz 输入和 100Mhz FD、同时面对较大的 IB。 已经尝试了降低 Cp cureent 到 4.2mA ,需要您的帮助,进一步减少 IBS 和分享测试结果或模拟结果,谢谢.

B R、

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    输出频率是多少? 您的目标杂散水平是多少?