This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:在为该器件接通电源之前、电流监控器在电源轨上产生 1.5V 电压可能导致的杂散电流。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1548581/lmx2615-sp-stray-current-possibly-due-to-a-current-monitor-causing-a-1-5v-voltage-on-power-rail-before-we-turn-on-our-power-to-this-device

器件型号:LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件: LMK04832-SP

工具/软件:

您好、

我们的稳压器位于不同板上、可为 LMX2615-SP 器件以及 LMK04832-SP 器件生成 3.3V 电压。 遗憾的是、该电源轨上有一个电流监测器、我们已确定在电源轨实际开启之前会导致该电流泄漏。 因此、在我们为 3.3V 电源轨上电之前、我们实际上会看到该电源轨上连接到所有元件的电压高达 1.5V。

我们想更好地评估这些器件上输入电压引脚上可能造成的损坏(如果有)。 我们担心这些器件上的电压较低、即使似乎太低而无法为任何东西供电、也可能会损坏器件或随着时间的推移使器件性能降级。

谢谢你

Arooj Aslam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agoj:

    1.5V 甚至不足以开启内部 LDO、在输入电压引脚上具有 1.5V 非常安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!