This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:一些问题

Guru**** 2512815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1547099/lmx2594-some-questions

部件号:LMX2594


工具/软件:

大家好、支持团队。

我的客户在下面向我们提出了一些问题。

如果您能回答我们的问题、我们将不胜感激。   

问题 1:
是否可以输出 RFout B = RFout A / 3?
示例设置如下:
RFOUTA = 12.525MHz
RFOUTB = 4.175MHz

如果可以、您能告诉我这些设置吗?

问题 2:
如果 Q1 无法进行 3 分频、则似乎设定频率的谐波是从 RFout B 输出的。因此、我想将其设置为除以 6(提取 RFout A/6 分量)、并添加一个外部滤波器来提取 RFout B 的两倍分量
但是、使用这种方法时、是否担心器件运行问题? 例如、如果我向 RFout B 添加一个带通滤波器并提取 RFout B x 2、RFout B 的基波分量是否会被滤波器反射、从而导致电平变得不稳定?

问题 3:
我要设置的频率是 Q1 的设置。 (还有其他三种设置。)
由于参考信号 Fosc 计划为 25MHz、因此我认为我必须将其设置为分数、但我想知道建议的寄存器设置、以便在最佳条件下运行该信号、例如最小杂散、最小相位噪声和 RFout 的最大功率输出。
我想在评估板上实际检查它、如果您能告诉我 TICS Pro 中的设置、会非常有用。

此致、

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    不支持 3 分频、您可以使用 6 分频、然后提取二次谐波。  

    我认为,我们应该首先使用平衡 — 非平衡变压器将差分输出转换为单端输出,然后通过 BPF 来获得二次谐波信号。  

    如果基准时钟频率就是 25MHz、则由于环路带宽有限且 N 分频器值很高、我们无法获得非常好的性能。

    我们可以使用 100MHz 基准时钟吗? 我们可以通过 100MHz 输入获得良好的相位噪声和杂散性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel-san

    我有一个问题。
    之所以只能选择偶数分频、是因为它输出具有 50%占空比的信号?
    如果是、偶次频谱是否不存在?

    我担心提取二次谐波频谱分量会很困难。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    没错、50%占空比只是偶数分频的主要原因。  

    实际上、6 分频是按 3 分频后跟 2 分频获得的。  

    我记得 6 分频的二次谐波很强、提取应该不难、我相信。