This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:什么&'s SROUT 的耦合类型

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1548288/lmx2820-what-s-the-coupling-type-of-srout

器件型号:LMX2820


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道 SROUT、交流耦合或直流耦合的耦合类型是什么? 是否有 SROUT 的测试波形?

除了 SROUT、LVDS 或 CML 的差分信号类型之外、 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryker、

    SROUT 为 CML 输出。  

    如果 SROUT 是连续时钟、我们建议使用交流耦合

    如果 SROUT 是脉冲序列、请使用直流耦合。 Vos = 2V;VOD = 1.1V。