This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:POR 后软件复位

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1547459/lmx1214-software-reset-after-por

器件型号:LMX1214


工具/软件:

LMX1214 数据表表明、最好在 POR 后执行软件复位、如下所示:


“TI 因此建议在 POR 后进行软件复位。 这可通过编程 RESET = 1 来实现。 可通过对任何其他寄存器进行编程或将 RESET 设置回 0 来清除复位位。

该复位位位位的确切位置、以便我可以按照建议进行切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    复位位位于 R0 位 0 处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一个供参考的...  数据表将这一点显示为“未披露“、但如果您建议进行软件复位、可能需要披露。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们知道这一点并将修复数据表。