This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-SEP:有关请参阅测试报告的问题

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1549447/lmx2694-sep-questions-about-see-test-report

器件型号:LMX2694-SEP


工具/软件:

您好:

在查看 LMX2694-SEP 单粒子效应测试报告(修订版 A) 时、客户有一些问题如下所示。

问题 1:
根据 SEE 测试报告、SEU 正在发生、但是否有类似设置正在发生的情况? 如果是、TI 是否还具有时域中的数据以检查输出电平波动和输出频率波动是否发生? 他们还想了解输入/输出频率和环路恒定设置条件。

问题 2:
如图 4-2 所示、发生 SEU 时、是否有输出信号波形? 同样、剂量 TI 具有用于输出电平波动和输出频率波动的时域数据?

问题 3:
他们希望获得有关 SEU 频率和设置发生次数的数据。 或者、他们希望得到像“Let[MeV*cm2/mg]与横截面[cm2]“这样的 Weibull 数据。

问题 4:
在“SYSREF 禁用“状态下、不会进行自校准、但这可能只是因为尖峰电流不可见。 某些特性或位设置是否可能异常?

问题 5:
LET 测量是否仅在 43MeV -cm2/mg 下进行?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    我们没有报告中未涵盖的其他信息。

    输入和输出频率分别为 100MHz 和 15GHz。