Thread 中讨论的其他器件:LMK05318B
工具/软件:
您好:
我将为 LMK05318B 使用开发套件。 在玩了几天后、我无法让输出锁定到基准。
我已在此处附上 TICS Pro 的.tcs 文件
e2e.ti.com/.../TICS_5F00_Pro_5F00_Save_5F00_File.tcs
我正在馈送 60.9375MHz 的基准 PRIREF。 输出设置为两倍、即 121.875MHz。 我可以到达 121.875MHz 信号发出但它未锁定到基准的点。 我已经尝试了 TICS Pro “Set Reference“页面下的许多设置。 通常我运行 DC、Hysteresis Enabled 和 SE(无项)、但此处的设置组合均未更改我的问题。
在 TICS Pro HMI 中、在“Status"页面“页面中、我始终看到设置的 LOS_XO、LOPL_DPLL、LOFL_DPLL 和 HLDOVR 状态位。
PRIREF_VALSTAT 通常被清除(未设置)。 有时、如果我混淆“Opt:Ref Validation“设置、我可以设置该位、但它的输出从未有任何变化。
DPLL 有效基准状态始终为“保持“
对于 XO、我使用板载 48.0048MHz 振荡器。 我已经验证振荡器正在运行并输出良好的信号。 我尝试了应用外部信号、但效果不佳。 唯一发生变化的是、当我关闭板载 XO 且未应用其他信号时、LOS_FDET_XO 位会被设置。
对我来说、LOS_XO 位是第一个谜题。 使用板载 XO 时、该位不应该清零?
我在这里附上了一个寄存器转储文件: e2e.ti.com/.../3441.HexRegisterValues.txt