Other Parts Discussed in Thread: LMK04832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832工具/软件:
您好、
我是 iWave Global 的 Dinesh。 我对 LMK04368 时钟合成器中使用 LMK04832 时钟文件有疑问。 如果我们可以使用、请确认此信息。
如果我在 VCO1 中提供 3000MHz、则 PLL2 不会锁定。 因此是否有任何问题? 请检查并确认。 附加了屏幕截图以供参考。 期待我们的回应。 
此致、
Dinesh