This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:输出阻抗最大和最小

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1551430/lmk1c1104-output-impedance-maximum-and-minimum

器件型号:LMK1C1104


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

您是否能够分享 1.8V 时内部 Rs 的最大值和最小值规格? 我们计划使用一个外部电阻分压器来将时钟降至 1.2V、我们依靠该内部电阻作为分压器中的高侧电阻。 数据表只有标称值、因此我们想计算时钟 VOH 最大值和最小值。  

提前感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitchell:  
    基准数据显示了 1.8V VDD 时从~53 Ω 到~71 Ω 最大值的变化。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vicente!