This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:需要军用和汽车级器件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1550567/lmk04832-sp-need-military-and-auto-grade-part

器件型号:LMK04832-SP
《主题》中讨论的其他器件:LMK04832、LMK04368-LMK04832 、EP

工具/软件:

您好、

您是否可以建议使用与 LMK04832 具有相同封装和尺寸的军用级和汽车级器件?

此致、
Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    与 LMK04832 采用相同封装和尺寸的汽车器件是 LMK04368-P2P(请注意,它是 EP、但数据表中的编号不是。 您必须将 LMK04368-P2P 旋转 180 度、以实现完全 EP)。

    对于军用级产品、LMK04832-SP 和 LMK0432-SEP 均为所提供的型号 — 具有更高的辐射容限以应对航天运行(-SP 可提供更高的辐射耐受性)。  

    谢谢、

    Michael