This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:设计审查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204, LMK6D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1552464/lmk1d1204-design-review

器件型号:LMK1D1204
主题中讨论的其他器件: LMK6D

工具/软件:

您好:

我的客户 申请了 TI 对下面的 LMK1D1204 设计进行的审查。

请查看此电路设计、看看是否有任何问题。

振荡器的输出波形规格为 LVDS。

  

提前感谢您。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  
    为什么我们不建议客户改用 LMK6D(LVDS 输出)? 而不是竞品器件?  
    如果输入是 LVDS 信号、则只需使用 100 Ω 差分终端进行直流耦合:  

    在输出侧、正确的端接如下所示:  

    如果是直流耦合、则仅需 100 Ω 差分端接、但如果是交流耦合、则接收器必须在内部偏置。  

    此致、  

    Vicente