This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04368-LMK04832:在 LMK04368-LMK04832 中使用 EP 时钟文件 EP

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1550766/lmk04368-ep-use-of-lmk04832-clock-file-in-lmk04368-ep

器件型号:LMK04368-LMK038-SPI EP
主题中讨论的其他器件:LMK04832

工具/软件:

您好、

我是 iWave Global 的 Dinesh。 我对 LMK04368 时钟合成器中使用 LMK04832 时钟文件有疑问。 如果我们可以使用、请确认此信息。

此致、
Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    LMK04368 是 LMK04832 的汽车级版本。 它们几乎具有相同的功能、您将能够将 LMK04832 配置文件用于 LMK04368。  

    谢谢、

    Michael