This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:用于将输出与系统时钟同步的配置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1551455/lmx2594evm-configuration-to-synch-output-to-system-clock

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

工具/软件:

尊敬的专家:

我们希望就此问题寻求帮助:

问题:
我正在努力将 LMX2594EVM 板的输出与系统的其余部分同步、该部分 为所有仪器使用共享的 10MHz 参考时钟。 目标是确保 LMX2594 输出与该通用系统时钟进行相位对齐。

我尝试过的设计:
根据您的建议、我使用了信号发生器将 100MHz 信号馈入 LMX2594EVM 的 OSCin 输入。 信号发生器锁定到系统的 10MHz 参考时钟、因此 100MHz 信号应与其余设置同步。

我还尝试将信号发生器配置为将 10MHz 直接输出到 OSCin、从而使 LMX2594 能够将其用作基准输入、并通过 PLL 在内部进行上变频。

由于 EVM 默认配置为使用外部基准时钟、您能否请确认是否有任何跳线设置或配置选项、我应仔细检查以确保通过 100MHz 或 10MHz 输入正常运行?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他:

    请注意、我正在尝试将电路板与其他硬件同步、其余硬件使用来自一个源的 10MHz 参考信号并分配给所有这些信号。  
    对于电路板、我将从信号发生器获取 100Mhz 信号到 OSCin 并将 10MHz 参考信号馈送到该信号发生器、以与系统的其余部分同步。  
    请参阅下面的设置和 GUI 屏幕截图、
    谢谢你。
    73、
    阿奇·A·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    期待了解最新信息。

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    100MHz 输入、12GHz 输出、这是类别 1 同步配置、无需启用 SYNC 模式、输入/输出相位是确定的。  

    输入和输出之间是否没有确定性?