This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LD 引脚与寄存器 无辅助且处于 InstantCal 模式的 74 次回读

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1552187/lmx2820-ld-pin-vs-reg-74-readback-with-no-assist-and-in-instantcal-mode

器件型号:LMX2820


工具/软件:

您好、

我 正在执行自动测试、其中我 通过 SPI 连续设置频率输出。 我目前不使用任何辅助功能。

我通过 SPI 而不是 LD 引脚检查 LD。

有时、LD 引脚 (LED) 会根据需要显示检测故障、但 SPI 回读显示 LD 成功。

这是可能的、还是由我犯的编程错误引起的? 设置频率后、是否需要在读取寄存器 74 之前添加延迟? 我是否需要在初始化时和/或在读取寄存器 74 之前设置任何其他寄存器以查看正确的 LD 状态?

如何进行即时校准 LD 状态检查、使用 SPI 和 LD 引脚的正确方法是什么?  

此致、

Turker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Turker、

    LD 引脚可让您实时监控锁定状态。   

    例如、在 PLL 锁定后、如果输入时钟变得不稳定、我们可能会看到 LD 引脚正在切换。 如果解锁的持续时间非常短、我们仍可以从 rb_LD 读回锁定。 即使解锁持续时间更长、如果我们不是在解锁周期读回 rb_LD、我们也会读回锁定。