This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:同步后 PLL 锁定

Guru**** 2898460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1542604/lmx2572lp-pll-lock-after-sync

器件型号:LMX2572LP


工具/软件:

您好:

我的设计中有两个 LMX2572LP、它们在 VCO_PHASE_SYNC=1 时可以正常工作、并生成正确的频率。

脉冲 SYNC 脉冲后、我们会等待每个 PLL 锁定、方法是检查 MUXout 引脚以检测两者的锁定。

问题 1. :这是检查 MUXout 锁定检测引脚的可接受方法吗? 我们确实认为这似乎有效、但希望确认。

在一个间隔后、我们确实看到此引脚变为高电平。 还确认、通过更改 MASH_RST_COUNT、我们可以调整延迟。

问题 2. :PLL 的 MUXout(锁定检测引脚)是否预计会变为高电平 游标 恰好是在发生相位同步的时间点、还是在发生相位同步后的固定延迟?

或者两个 MUXout 锁定检测引脚是否可以在不同的时间变为高电平?

这将有助于我们确定是否确实发生了相位同步。



谢谢、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    SYNC 脉冲将触发 VCO 校准和同步。  

    PLL 锁定和同步是两个不同的方面、PLL 可以锁定但不同步。 单个设备无法知道同步是否成功。 测量这些器件的相位是了解它们是否同步的唯一方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、

    我已将问题标记为已关闭、因为您已完全回答我的问题。

    我有一个新的相关疑问:如果我有两个 LMX2572LP、并且我正尝试使用 SYNC 脉冲实现相位同步、那么对于特定的频率设置、相位同步是否预计每次都会在相同的时间内发生?
    还是如您所说:知道何时发生相位同步的唯一方法是测量相位?

    谢谢、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    同步将在 MASH_RST_COUNT 超时后停止、我们应配置此寄存器足够的时间、以确保可以在计数器超时之前完成同步。