This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:斜坡生成

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1550301/lmx2491-ramp-generation

器件型号:LMX2491


工具/软件:

我当时正在处理一个生成干扰项目

1、从 2.4GHz 斜升到 2.485GHz、时间周期为 0.1us  


2 .A 从 5.725 GHz 斜升至 5.85GHz、时间周期为 0.1us



上述输出的设置是否正确
如果不是、请提供正确的设置
3.是否可以在时间周期内实现 125MHz   

还建议我使用能够处理压摆率的 VCO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    100ns 扫描时间根本不切实际、对于闭环 PLL 来说、这个时间太短。 如果您确实需要这个扫描时间、可以考虑使用 DAC 来实现这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我可以使用该 LMX2491 扫描 125MHz 的最短时间周期是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您能推荐一个斜坡发生器或三角波发生器、在 2.4GHz 至 2.485GHz 和 5.725 至 5.85GHz  频率调制带宽更宽的情况下、15MHz 和 VCO 可以实现 0.1us 的此速率、从而在整个缝隙频带内保持增益平坦度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的产品线没有此产品、 建议在数据转换器论坛中查看。