This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:CDM 规范

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, SA555, TLC3555-Q1, LMC555, LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1552165/lm555-cdm-spec

器件型号:LM555
Thread 中讨论的其他器件:LMC555、 、SA555、TLC555 、TLC3555-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

LMC555 和 LM555 有 CDM 规范吗?

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    否、我们没有 LM555 和 LMC555 的这些规格

    我们提供了 NE/NA/SE/SA555、TLC555 (Q1) 和 TLC3555-Q1 等器件